- Soluzioni
- Settori di mercato e applicazioni
- Costruttori di macchine e automazione
- Presse di vulcanizzazione
Presse di vulcanizzazione
- Macchine per la lavorazione della plastica
- Unità per il controllo della temperatura
- Preparazione di granulati
- Macchine utensili
- Lubrificante di raffreddamento
- Centraline idrauliche
- Sistemi di lubrificazione
- Organi di trasmissione lineari
- Pompe e sistemi
- Presse e macchine per la formatura
- Compressori a vite
- Compressori a pistone
- Gru e paranchi
- Turbine eoliche
- Taglio a getto d'acqua
- Banchi di prova ad alta pressione
- La pesatura nel settore di costruttori di macchine
- Misura di livello nei serbatoi
- Impianti di filtrazione
- Presse di vulcanizzazione
Nonostante tutti gli ausili elettronici, oggi un'auto ha ancora solo quattro punti di contatto con la strada. Ognuno dei quattro pneumatici è fondamentale per un viaggio sicuro, e tutto questo nelle condizioni operative più diverse. I requisiti di qualità estremamente elevati che ogni produttore di pneumatici ha per i suoi prodotti si applicano anche agli autocarri e ad altri veicoli da trasporto che devono trasportare grandi carichi su terreni accidentati.
Oltre a questi requisiti di qualità, la sostenibilità sta diventando sempre più importante. Alla base di ciò c'è il miglioramento dell'efficienza energetica o l'aumento dell'efficienza produttiva, tra l'altro evitando gli scarti e accorciando allo stesso tempo i cicli di produzione. Affinché ogni fase di produzione possa essere pianificata ed eseguita in modo ottimale, è necessaria una tecnologia di misura precisa e completamente affidabile.
La produzione degli pneumatici è un processo difficile, in particolare la vulcanizzazione in pressa. È qui che il pneumatico verde diventa il pneumatico resistente. Cicli brevi con rapidi aumenti di temperatura e un'atmosfera sulfurea mettono a dura prova i componenti della pressa e, di conseguenza, anche gli strumenti di misura. L'affidabilità e la precisione dei pressostati e dei sensori di pressione WIKA per periodi di utilizzo molto lunghi consentono di risparmiare sulla manutenzione e l'assistenza e di evitare errori di produzione o addirittura l'interruzione della linea di produzione.