Chiuso per riempimento eccessivo
I sensori di livello e livellostati garantiscono la sicurezza impedendo il traboccamento dei serbatoi. I componenti certificati WIKA aumentano la sicurezza dell'impianto, ad esempio durante il recupero o lo stoccaggio dell'idrogeno e applicazioni critiche simili.
La tecnologia LOHC immagazzina l'idrogeno in un olio per rendere il trasporto e lo stoccaggio semplici e sicuri. Ciò consente di utilizzare le infrastrutture di carburante esistenti, ad esempio i serbatoi sotterranei delle stazioni di rifornimento per camion, navi e aerei. Sulla strada della decarbonizzazione, questo potrebbe essere un importante tassello perché l'idrogeno potrebbe essere prodotto in modo ecologico dove viene prodotta l'energia verde e poi trasportato in modo efficiente e sicuro per essere utilizzato.
Stazioni di rifornimento nelle città
Grazie alla tecnologia LOHC, è possibile realizzare stazioni di rifornimento di idrogeno commerciali con oltre 1.000 kg di idrogeno immagazzinato, in loco, in aree densamente popolate. In combinazione con il basso costo dell'infrastruttura di approvvigionamento, la tecnologia LOHC può ridurre significativamente il costo dell'idrogeno fornito.
Grandi quantità per l'industria
Allo stesso tempo, l'idrogeno è uno dei gas industriali più utilizzati a livello mondiale. Tuttavia, la fornitura decentralizzata di idrogeno rappresenta una sfida: Il trasporto è costoso, inefficiente e associato a rischi per la sicurezza. Lo stoccaggio dell'idrogeno in un olio difficile da incendiare risolve tutto questo.
Pericolo nel rifornimento e stoccaggio
Non importa se l'idrogeno viene consegnato a una stazione di rifornimento nel centro di una città o in grandi quantità a un'azienda industriale. In entrambi i casi, il pericolo potenziale è molto elevato. Di conseguenza, la sicurezza ha la massima priorità. Ecco perché molti operatori si affidano ai sensori di livello certificati di WIKA.
Sensori di livello per molti campi di applicazione
Il criterio più importante per la scelta del giusto strumento di misura di livello è quindi il campo di applicazione. È sufficiente rilevare solo i livelli limite di un serbatoio, ad esempio il funzionamento a secco o il traboccamento, o è necessario un livellostato? Tuttavia, se il contenuto di un serbatoio deve essere monitorato in modo completo, cioè se si deve misurare il livello corrente tra 0 e 100%, si utilizzano sensori di livello. Grazie all'elettronica combinata, essi possono trasmettere sia segnali analogici che segnali di commutazione.