WIKA

Sensore di forza / trasduttore di forza

Sensori di forza e trasduttori di forza WIKA

Un sensore di forza misura le forze di tensione e compressione che agiscono sul sensore e viene anche chiamato trasduttore di forza o cella di carico. WIKA offre sensori di forza e trasduttori di forza con diverse tecnologie di misura per un'ampia varietà di applicazioni e copre campi di misura da 0 ... 0,5 N a 0 ... 10.000 kN. La cosa migliore è verificare di persona la nostra affidabilità e gli elevati standard di qualità.

Quali sono i diversi sensori di forza o trasduttori di forza disponibili?

Che si tratti di logistica portuale, costruzione di macchine, gru e apparecchi di sollevamento, medicina o agricoltura, ma anche in settori completamente diversi: WIKA ha il sensore di forza giusto che meglio si adatta ai vostri requisiti. La gamma di strumenti WIKA include trasduttori di forza a compressione, trasduttori di forza a tensione/compressione, celle di carico a taglio o a flessione, celle di carico a grillo ma anche celle di carico a perno, in tensione, sensori clamp-on ed estensimetri, celle di carico. Diversi sensori sono facilmente disponibili in versione standard, ma siamo anche pronti ad adattarci in modo flessibile alle vostre esigenze. Il nostro venditori tecnici sono disponibili a consigliarvi sulla scelta del sensore di forza più adatto alla vostra applicazione.

Quali sono i diversi principi di misura dei sensori di forza / trasduttori di forza?

Per i sensori di forza/trasduttori di forza In WIKA vengono utilizzate tre diverse tecnologie estensimetri, sensori a film sottile e misura idraulica della forza:

  • Gli estensimetri a lamina offrono un alto grado di variabilità geometrica e un'elevata precisione a partire dallo 0,01 % del fondo scala. Con questi sensori di forza è possibile misurare in modo affidabile anche le forze più piccole. Gli estensimetri sono incollati al corpo di deformazione e i campi di misura vanno da 0 ... 0,5 N a 0 ... 10.000 kN.
  • La tecnologia a film sottile è la variante preferita in molte applicazioni, anche complesse. Il suo vantaggio è l'efficienza dei costi. I trasduttori di forza o i sensori di forza con sensori a film sottile sono molto convenienti per la produzione speciale o le applicazioni OEM e anche per le applicazioni di sicurezza, grazie ai segnali di uscita ridondanti. Inoltre, offrono un'elevata robustezza e un'alta stabilità a lungo termine. Attraverso il processo di sputtering, il ponte di misura del sensore di forza viene collegato atomicamente al corpo della cella di misura. I campi di misura di questi trasduttori di forza coprono da 0 ... 1 kN a 0 ... 10.000 kN.
  • I trasduttori di forza o i sensori di forza idraulici utilizzano una combinazione di pistone e cassa, con varie guarnizioni, come unità sensore. Grazie alla facilità d'uso, alla robustezza e al funzionamento senza tensione di alimentazione, questa forma di misura della forza è molto apprezzata dagli utenti. I campi di misura vanno da 0 ... 160 N a 0 ... 10.000 kN.

Quali sono le aree di applicazione dei sensori di forza e dei trasduttori di forza?

I sensori di forza e i trasduttori di forza sono utilizzati in numerosi settori industriali: ils ettore dei costruttori di macchine, l'automazione e l'ingegneria di processo sono solo tre dei tanti esempi industriali. La misura della forza è utilizzata anche, ad esempio, nelle gru e nei paranchi, nella tecnologia agricola e nella logistica portuale. La diversità dei prodotti dei trasduttori di forza e dei sensori di forza non si riflette solo nelle applicazioni e nei campi di misura, ma anche nelle numerose caratteristiche geometriche dei trasduttori di forza e dei sensori di forza. Ciò consente a WIKA di sviluppare per i suoi clienti strumenti di misura della forza che possano essere integrati direttamente nel flusso di forza dell'applicazione, soddisfacendo i requisiti di elevata precisione di misura. Se la vostra applicazione di misura della forza richiede un approccio ingegneristico, i nostri ingegneri saranno lieti di progettare per voi una soluzione personalizzata.

Quando i singoli sensori di forza o trasduttori di forza sono la soluzione migliore per la vostra applicazione?

Il caso tipico, ad esempio, sono carichi utili o campi di misura specifici per il cliente. Anche nel caso delle celle di carico a perno, si utilizzano spesso soluzioni individuali. Sviluppiamo insieme a voi il trasduttore di forza o il sensore di forza più adatto. Non importa se avete bisogno di sensori di forza o di trasduttori di forza in piccole quantità o per la produzione di massa. I nostri ingegneri e tecnici esperti risponderanno alle vostre esigenze e sapranno esattamente cosa vi interessa. Per questi progetti, iniziamo con un trasduttore di forza o un sensore di forza come componente aggiuntivo per una soluzione di misura della forza integrata e ottimizzata.

I nostri servizi per il vostro sensore di forza appropriato includono:

  • Consigli sulla tecnologia di misura. Ad esempio, raccogliamo le condizioni di misurazione in campo. Ciò fornisce una base affidabile per un'analisi precisa del problema.
  • Ingegneria competente. Le soluzioni più semplici sono spesso le migliori: spesso un trasduttore di forza in versione standard può essere adattato alle vostre esigenze. In caso contrario, sviluppiamo un sensore di forza appropriato che soddisfi al 100% le vostre esigenze.
  • Messa in servizio affidabile. Installazione dei trasduttori di forza, messa in funzione del sistema: potete affidarvi ai nostri tecnici esperti.
  • Servizio post-vendita dedicato. Ritaratura e riparazione di sensori di forza: anche questo fa parte della nostra gamma di servizi.

Quali requisiti devono soddisfare i trasduttori di forza?

Un trasduttore di forza deve soddisfare numerosi requisiti, sia nelle aziende di medie dimensioni che nelle grandi aziende. Tali società si aspettano consegne rapide, massima qualità e precisione, la sicurezza contro i guasti e l’investimento e attribuiscono grande importanza alla protezione delle persone. WIKA rappresenta il partner più adatto.

Potete anche contare su di noi nel campo della sicurezza funzionale e in condizioni operative estreme. Lavoriamo in conformità con la direttiva macchine, 2006/42/CE. Offriamo prodotti compatibili con il livello prestazionale (PL) e il livello di integrità della sicurezza (SIL) e che possono essere utilizzati in aree pericolose (ATEX, IECEx, FM, CSA, UL).

FAQ

Quanto una variazione di temperatura di 10 K influenza il valore caratteristico?

La variazione della temperatura ambiente, Ta, di 10 K entro un campo di temperatura definito, a seguito di condizioni stazionarie e prive di gradiente, causa una variazione relativa del valore caratteristico del trasduttore di forza.