WIKA

Celle di carico a tensione

Celle di carico a tensione WIKA: la miglior qualità per la sicurezza più elevata

Generalmente, le grandi attrezzature di sollevamento e le gru spostano carichi da elevati a molto elevati. Nei porti (container), nelle applicazioni offshore o nei cantieri, la sicurezza (in caso di guasto) nella movimentazione di merci e carichi è importante. L'uomo e la macchina devono essere protetti allo stesso modo e occorre assicurare un processo regolare. Tra l'altro, quando si spostano carichi, i collegamenti in tensione, che sono posizionati direttamente nel flusso di forza, garantiscono un funzionamento sicuro al fine di evitare il sovraccarico della macchina. Questi trasduttori di forza sono disponibili da dimensioni molto piccole fino a formati molto grandi. Le celle di carico in tensione WIKA con comprovata tecnologia a film sottile garantiscono la massima sicurezza nella loro applicazione grazie alla loro qualità di prim'ordine.