WIKA

Sensori per la densità del gas

Tecnologia dei sensori ad alta precisione e stabilità a lungo termine

Per il monitoraggio online ad alta precisione della densità, della temperatura, della pressione e dell'umidità del gas SF6 in sistemi interni ed esterni di apparecchiature isolate con gas SF6, i sensori di densità del gas WIKA sono particolarmente adatti. Gli strumenti vantano una tecnologia del sensore ad alta precisione che garantisce un’ottima stabilità a lungo termine e importanti caratteristiche per la protezione da interferenze elettromagnetiche (EMC). Come opzione sono disponibili soluzioni ibride che combinano i trasmettitori di densità del gas con dispositivi convenzionali per la densità del gas dotati di contatti elettrici.

FAQ
FAQ

Cos’è il WIKA Build ID?

Il WIKA Build ID è un codice univoco a sette cifre che memorizza temporaneamente la configurazione di un singolo strumento WIKA. La configurazione WIKA può essere salvata, condivisa e utilizzata in un momento successivo mediante il Build ID.

Perché il sensore di densità del gas non fornisce valori plausibili, anche dopo due giorni?

Se il sensore di densità del gas non da letture plausibili, anche dopo due giorni, si raccomanda un controllo dell’installazione. Il sensore deve essere installato il più vicino possibile al compartimento del gas e deve essere a contatto con il gas ...

Scopri di più