WIKA

Sensori di livello immergibili

Il giusto sensore di livello immergibile per ogni misura di livello idrostatica

Il trasmettitore di pressione immergibile, talvolta indicato anche come sonda di livello, è un sensore di pressione specifico per la misura del livello idrostatico in serbatoi, pozzi profondi, pozzetti e pozzi trivellati. Per questo, il trasmettitore di pressione immergibile è immerso direttamente nel liquido da misurare e posizionato il più possibile in basso al serbatoio. In questo modo il trasmettitore di pressione immergibile misura la pressione idrostatica che permette di risalire direttamente al livello di liquido corrente, ad esempio l’altezza della colonna di liquido al di sopra della sonda.
FAQ
FAQ

Cos'è un punto di misura?

Un punto di misura è il luogo in cui viene eseguita la misura.

Quali sono i materiali utilizzati per le etichette del punto misura?

Nelle aree non pericolose, il materiale utilizzato per le etichette del punto di misura è generalmente la plastica (polietilene). Per le applicazioni in aree pericolose, invece, l'etichetta del punto di misura è in metallo (CrNi 1.4462).