WIKA

Maggiore efficienza grazie al monitoraggio remoto digitale di tubi con pareti in acciaio

Una maggiore trasparenza del sistema riduce i costi operativi e migliora la manutenzione

DistrictHeatingnetworks_en-co

La manutenzione correttiva delle reti di teleriscaldamento causa costi elevati per gli operatori. La maggior parte di essi funziona sottoterra, il che significa che l'accesso è possibile solo attraverso stretti pozzi di manutenzione. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni da parte di tecnici e passanti, un secondo operaio si assicura solitamente il punto di accesso. Solo allora è possibile leggere se nello spazio anulare è ancora presente la pressione corretta. Un grande sforzo per un solo valore misurato e una breve istantanea. Nel caso di tubi con pareti in acciaio, un vuoto difettoso tra il tubo medio e il tubo di rivestimento può provocare l'ingresso di aria nel sistema dall'esterno.

Di conseguenza, le proprietà isolanti si deteriorano considerevolmente e la dissipazione del calore aumenta notevolmente i costi operativi. Una soluzione semplice e veloce è quella di monitorare il vuoto utilizzando sensori di pressione IIoT wireless. Il valore misurato viene trasmesso a una piattaforma online tramite una rete LoRaWAN® o mioty® senza la necessità di posare un singolo cavo. In caso di condizione di guasto, lo strumento invia automaticamente un allarme al dipendente responsabile. Ciò significa che la visibilità del sistema può essere migliorata a oltre il 99 % riducendo i costi operativi e di manutenzione.

Soluzioni IIoT dal sensore al cloud

Piattaforma e applicazione

  • Monitoraggio remoto dei punti di misura
  • Analisi delle tendenze
  • Allarmi per condizioni critiche
  • Localizzazione tramite mappe
  • Pianificazione della manutenzione
  • Documentazione dati automatica
  • Integrazione in sistemi esistenti

Connettività

  • Campo di diversi chilometri
  • Rete standardizzata tramite LoRaWAN® o mioty®

Strumenti

  • Configurazione specifica dei limiti di allarme e dei valori di soglia
  • Alimentazione propria a batteria
  • Differenziazione tra l'obiettivo e lo stato critico
  • Valutazione in campo tramite indicazione meccanica o app

Strumenti Smart IIoT

PGW23.100 manometro a molla Bourdon con trasmissione wireless

  • Estensione dell'antenna per il miglioramento del segnale nelle difficili condizioni di installazione
  • Indicazione analogica in campo
  • Batterie sostituibili
  • Configurazione individuale dell'intervallo di misura e di trasmissione
  • Allarme automatico del valore limite
PGW23.100_en-co
PEW-1000_en-co

Sensore di pressione PEW-1000 con trasmissione wireless

  • Elevata precisione di misura
  • Indicazione della temperatura
  • Disponibile con LoRaWAN® o mioty®
  • Datalogger locale tramite app
  • Configurazione individuale dell'intervallo di misura e di trasmissione
  • Allarme automatico del valore limite

Vantaggi


Troviamo insieme la soluzione migliore.

Gli esperti WIKA sono lieti di supportarti nel tuo progetto. Ti consigliamo sulla base della nostra ampia esperienza in diversi settori industriali. I nostri team locali forniscono un primo consiglio sull'esecuzione, consigli su hardware e networking e ti supportano con l'implementazione di software e dashboard. Contattaci direttamente.

Vantaggi delle soluzioni IIoT

Il monitoraggio remoto delle condizioni consente di ottimizzare la strategia di manutenzione eseguendo lavori di manutenzione basati sulle condizioni effettive del sistema anziché sugli intervalli fissi. Ciò porta a una riduzione dei costi grazie a una maggiore efficienza e a una riduzione dei costi del personale. Inoltre, migliora l'impronta di carbonio grazie a una trasmissione di rete più efficiente e a una manutenzione correttiva mirata.

Insieme rendiamo la tua strategia di manutenzione e assistenza a prova di futuro

✔ Monitoraggio remoto dello stato della rete
✔ Miglioramento della visibilità del sistema
✔ Manutenzione mirata invece di visite guidate in ispezione