WIKA

Ponti resistivi

Ponti resistivi WIKA ad elevata precisione

Grazie all'utilizzo di resistenze campione integrate o esterne, i ponti resistivi misurano i rapporti delle resistenze di misura con elevata precisione, che sono, tra l'altro, indicativi della temperatura. Grazie alla loro elevata precisione, questi strumenti non vengono solamente utilizzati nel campo della misura di temperatura, ma anche nei laboratori di misure elettriche.

Dove si utilizzano i termometri di precisione?

I termometri di precisione WIKA sono utilizzati per la misura della temperatura ad alta precisione. Grazie alla loro elevata precisione, i termometri di precisione sono utilizzati ovunque sia richiesta la massima precisione. I termometri di precisione sono utilizzati principalmente nell'industria farmaceutica, nei laboratori, nelle officine e nella produzione. I termometri di precisione WIKA sono spesso utilizzati anche per la taratura di altri termometri. Servono quindi come strumenti campione sia in fabbrica che nei laboratori di taratura per testare, regolare e ritarare vari strumenti di misura della temperatura.

Quali funzioni ha il termometro di precisione CTR2000 di WIKA?

Il CTR2000 è utilizzato per misure di temperatura ad alta precisione nell'intervallo -200 ... +962 °C ed è disponibile in versione a 2 o 8 canali. Il test del termometro di precisione ha una precisione di 0,01 °C. Il termometro di precisione è inoltre caratterizzato da un'elevata facilità d'uso e da bassi costi di esercizio. Quando si utilizzano sonde tarate con il termometro di precisione CTR2000, i dati di taratura possono essere memorizzati nella memoria dell'unità o nel connettore SMART protetto della sonda.

Il programma di calibrazione integrato consente di ritarare il termometro di precisione utilizzando una resistenza campione tarata e tracciabile. Grazie all’uso delle sonde SMART, il termometro di precisione WIKA CTR2000 offre ancora più funzionalità. Il monitoraggio dello stato di calibrazione, ad esempio, indica direttamente sullo schermo quando una sonda SMART deve essere ritarata. Un altro vantaggio è che il monitoraggio della temperatura controlla costantemente la temperatura delle sonde SMART e aggiorna il loro registro non appena si trova al di fuori campo di lavoro definito, in quanto ciò può influire sulla validità della taratura delle sonde.

Quali vantaggi offre il termometro di precisione modello CTR3000 di WIKA?

Con il termometro di precisione multifunzione CTR3000, WIKA fornisce uno strumento di misura altamente preciso che supporta un'ampia gamma di tipi di sonde di temperatura, come termoresistenze e termocoppie. Il CTR3000 offre un'interfaccia utente innovativa e intuitiva, è espandibile fino a 44 canali e dispone di funzioni data logger e scansione. Il termometro di precisione CTR3000 è consigliato per la misura della temperatura in laboratorio e in ambito industriale, nonché per i laboratori di taratura.

Come viene effettuata la taratura dei sensori di temperatura di precisione che utilizzano i ponti resistivi per garantire misure di temperatura precise?

I sensori di temperatura di precisione, basati sul principio dei ponti resistivi, come il ponte di Wheatstone, assicurano alla termoresistenza (RTD) misure di temperatura precise. La taratura è fondamentale e, per questo, il valore di resistenza delle RTD viene misurato a diverse temperature note con un calibratore di precisione.

Il circuito a ponte, di solito un partitore di tensione, consente le condizioni di regolazione per garantire misure accurate. Per reagire con precisione alla conduttività e all'impedenza occorre considerare la resistenza interna delle RTD.

La taratura prevede sia la misura della tensione che quella della corrente, utilizzando un livello di corrente di misura definito. I risultati della misura vengono visualizzati su un voltmetro o su un movimento a bobina mobile e la lettura rappresenta il valore misurato dell'RTD.

La taratura viene effettuata periodicamente per garantire la precisione a lungo termine e la riferibilità agli standard internazionali è essenziale. Tutti questi passaggi garantiscono misure di temperatura affidabili in varie applicazioni.

FAQ
FAQ

2. Come faccio a ottenere il WIKA Build ID?

Nella maggior parte dei casi, il WIKA Build ID è disponibile su richiesta. L’ID può essere richiesto in tutti i configuratori accessibili online. L’ID può essere creato nella scheda “Configurazione” con “Condividi configurazione”.

3. Quali sono i vantaggi del WIKA Build ID?

L’ID permette di richiamare in qualsiasi momento la rispettiva pianificazione, modificarla o, in caso di assistenza, elaborarla ulteriormente e ordinarla a un dipendente WIKA. Inoltre, la condivisione di una configurazione è più facile che mai.