WIKA

Monitoraggio densità del gas

Monitoraggio densità del gas SF6: avviso affidabile in caso di basse quantità di gas

L'esafluoruro di zolfo (SF6) è un isolante elettrico estremamente efficace per i quadri elettrici di media e alta tensione. Per un corretto isolamento, la densità del gas deve rimanere entro certi livelli. Inoltre, poiché l'SF6 è un potente gas a effetto serra, non deve disperdersi nell'atmosfera. Uno strumento per il monitoraggio densità del gas SF6 avverte gli operatori della diminuzione dei livelli che indicano contaminazione e/o perdite. I manodensostati del gas SF6 di WIKA sono compensati in temperatura e sigillati ermeticamente per proteggere le misure dalle fluttuazioni della pressione atmosferica e dalle differenze di livello di montaggio. Realizzati interamente in acciaio inox per garantire affidabilità e durata, sono dotati di un massimo di tre contatti di allarme per avvisare in anticipo del raggiungimento di livelli limite predefiniti.

FAQ
FAQ

Esistono degli strumenti di analisi della densità del gas con contatti regolabili?

Gli strumenti per il monitoraggio della densità non utilizzato contatti regolabili. I contatti di questi strumenti sono fissati tramite una saldatura dopo essere stati regolati. Ciò premette di prevenire qualsiasi funzionamento pericoloso causato d ...

Scopri di più

Dopo aver sballato lo strumento per la misura di densità del gas, la lancetta non è nella posizione di zero corretta: lo strumento è difettoso?

Non è previsto che lo strumento sia difettoso. La compensazione di temperatura funziona senza che il serbatoio del gas sia collegato. In questo modo la lancetta cambia posizione per compensare l'influenza della temperatura sull'indicazione. ...

Scopri di più