Manometri digitali

Manometri digitali WIKA di alta qualità

Un manometro digitale consente di visualizzare i valori della pressione tramite un display digitale integrato. WIKA offre manometri digitali per applicazioni industriali generiche ma anche per l’utilizzo in campo per attività di manutenzione e taratura. Le custodie dell’indicatore del manometro digitale può essere anche ruotabile, se richiesto, e consente sempre un’ottima leggibilità. In più, è anche possibile avere una versione del manometro digitale a sicurezza intrinseca e strumenti dotati di interfaccia wireless.

Cosa si intende per manometro digitale?

I manometri digitali sono utilizzati per misurare e visualizzare le pressioni. Possono essere utilizzati sia in modalità fissa che mobile e mostrano i valori misurati tramite un display integrato. La lettura è semplice, diretta e precisa. Grazie alla loro elevata precisione, i manometri digitali sono spesso utilizzati nel servizio di taratura e coprono diversi campi di misura. Il modello CPG1500, ad esempio, è adatto per applicazioni fino a 10.000 bar.

Cosa si intende per manometro digitale con data logger?

Nel caso di manometri digitali con data logger integrato, la frequenza dei valori di misura registrati può essere impostata individualmente. Sono possibili fino a 50 letture al secondo.

Dove vengono utilizzati gli strumenti di misura digitale della pressione?

I manometri digitali sono utilizzati per misurare la pressione relativa e assoluta; le aree di applicazione sono diverse: nelle strutture di manutenzione e assistenza, per il controllo qualità o per semplici tarature direttamente in campo. Per la manutenzione e l'assistenza, WIKA offre diverse valigette di prova, ad esempio il modello DTK1X00 con manometro digitale modello CPG1200 o CPG1500.

In quali settori vengono utilizzati i manometri digitali?

I manometri digitali vengono utilizzati nei seguenti settori:

  • nell'industria automobilistica, ad esempio per la misura della pressione degli pneumatici
  • nell'industria aerospaziale, ad esempio per i test di pressione nelle cabine degli aerei.
  • nell'industria oil & gas, ad esempio per la misura della pressione in pompe e tubazioni
  • nel settore della manutenzione e del service, ad esempio per la taratura di strumenti di misura direttamente in campo
  • nell'ingegneria medica, ad esempio per la misura della pressione sanguigna

Quali sono i vantaggi di un manometro digitale?

I manometri digitali sono caratterizzati da un livello di precisione particolarmente elevato e, rispetto ai manometri analogici, possono essere letti con estrema facilità e precisione grazie alla visualizzazione digitale dei valori misurati. Poiché l'elemento di misura non può deformarsi in caso di sovrapressione, i manometri digitali sono anche più durevoli di quelli analogici.

Quali sono i criteri di selezione da considerare nella scelta del giusto manometro digitale?

Per la scelta del giusto manometro digitale, ci sono diversi criteri di selezione da considerare:

  • Classe di precisione: la classe di precisione indica la deviazione massima consentita di un valore misurato rispetto al valore reale, espressa in percentuale.
    Esempio: Se il campo di misura è compreso tra 0 e 100 bar con una classe di precisione dell'1%, una deviazione di 1 bar rientra nel campo consentito.
  • Tipo di display: Nei manometri digitali la tipologia di display si distingue tra LED o LCD.
  • Campo di pressione: a seconda dell'applicazione, è necessario selezionare il campo di pressione appropriato. Per ottenere valori di misura il più possibile accurati, il valore misurato non deve essere troppo grande, ma nemmeno troppo piccolo.
  • Segnale di uscita: gli strumenti multifunzione WIKA della famiglia intelliGAUGE® combinano l'indicazione analogica di un manometro meccanico con il segnale di uscita elettrico di un trasmettitore di pressione. Questi strumenti ibridi sono disponibili con tutti i segnali elettrici comunemente usati.
  • Area di applicazione: a seconda dell'area di applicazione, è necessario assicurarsi che il manometro sia protetto da influenze chimiche, ad esempio, o sia protetto dalle intemperie se utilizzato all'aperto. Il grado di protezione IP fornisce informazioni sulle influenze che il prodotto può sopportare. È inoltre fondamentale che il manometro digitale sia utilizzato come strumento mobile o fisso.
  • Unità: la maggior parte dei manometri digitali può essere impostata per visualizzare, ad esempio l'unità di misura in bar, mbar o psi. L'utente non deve più effettuare conversioni soggette a errori.
  • Velocità di misura: la giusta velocità di misura può essere decisiva per un'analisi efficace dei punti di misura. La velocità di misura indica il numero di misure effettuate al secondo.
  • Certificazione: Se richiesto, è possibile emettere un certificato di calibrazione DAkkSche certifichi la precisionen di misura. La certificazione è possibile presso il laboratorio di taratura WIKA, accreditato dall'ente di accreditamento tedesco (DAkkS) in conformità alla norma DIN EN ISO / IEC 17025. E' anche possibile richiedere delle tarature accreditate ACCREDIA presso il nostro laboratorio di WIKA Italia.

Quali sono le funzioni di un manometro digitale?

Il manometro digitale CPG1500 visualizza la pressione in modo digitale su un display. Inoltre, l'aumento della pressione viene visualizzato sul display con un grafico a barre. Il manometro digitale WIKA è controllato da 4 pulsanti. Il manometro digitale con data logger può essere configurato in modo rapido e semplice tramite la connessione Bluetooth® e l'app "myWKA device". L'alimentazione del manometro digitale CPG1500 è garantita da tre batterie alcaline AA che consentono un'autonomia di 2.000 ore in funzionamento continuo. Il manometro digitale WIKA è dotato di WIKA-Wireless per la trasmissione wireless dei dati. Il CPG1500 è disponibile con tutti gli attacchi filettati più comuni del settore.

FAQ
FAQ

2. Come faccio a ottenere il WIKA Build ID?

Nella maggior parte dei casi, il WIKA Build ID è disponibile su richiesta. L’ID può essere richiesto in tutti i configuratori accessibili online. L’ID può essere creato nella scheda “Configurazione” con “Condividi configurazione”.

Cos'è il limite di sovraccaricabilità?

Le pressioni fino al limite di sovraccaricabilità non causano un danno permanente allo strumento di misura. Tuttavia, i limiti di errore indicati nella scheda tecnica possono essere superati.