Macchine per la lavorazione della plastica

Le versioni delle macchine per la lavorazione della plastica sono tanto diverse quanto i prodotti che producono. Una macchina soffiatrice per la produzione di pellicole plastiche, pellicole traspiranti, pellicole per sacchi robusti, nastri adesivi o etichette è completamente diversa da una macchina per lo stampaggio a iniezione per la produzione di giocattoli per bambini, componenti per borse, lenti trasparenti per i fanali o componenti per il settore medicale.
La caratteristica che le accomuna è la lavorazione del granulato di plastica che viene fuso e formato. A questo scopo, tutte le macchine utilizzano una vite dell'estrusore con collari di riscaldamento in cui i pellet sono riscaldati fino alla temperatura fusione e che genera la pressione necessaria per far fuoriuscire il materiale fuso. Prima di essere alimentato all'estrusore, il granulato viene preparato tramite depolverazione ed essiccazione. Le particelle e l'umidità influenzerebbero inevitabilmente la qualità del prodotto.

È ovvio che la misura accurata della temperatura di fusione è un prerequisito per la qualità del prodotto. Questa temperatura deve rientrare entro limiti ristretti. Da un lato, dev’essere garantire la capacità di fluire del materiale in modo che lo stampo a iniezione possa essere riempito completamente e rapidamente, dall'altro, se la temperatura massima viene superata, si verifica un danneggiamento del materiale plastico fuso.

Macchine per la lavorazione della plastica × 6

Forza di chiusura dello stampa a iniezioni - Pressione idraulica o sensori di forza

Forza di chiusura dello stampa a iniezioni - Pressione idraulica o sensori di forza
5

Temperatura dello stampo a iniezione - Sonde di temperatura o termocoppie

Temperatura dello stampo a iniezione - Sonde di temperatura o termocoppie
4

Temperatura di fusione nel granulato - Sonde di temperatura o termocoppie

Temperatura di fusione nel granulato - Sonde di temperatura o termocoppie
1

Pressione del sistema idraulico - Trasmettitori da processo o pressostati, manometri

Pressione del sistema idraulico - Trasmettitori da processo o pressostati, manometri
3

Temperatura olio idraulico - Sonde di temperatura o termostati

Temperatura olio idraulico - Sonde di temperatura o termostati
2

Livello dell'olio nei serbatoi - Livellostati a galleggiante o livellosstati optoelettronici

Livello dell'olio nei serbatoi - Livellostati a galleggiante o livellosstati optoelettronici
Macchine per la lavorazione della plastica
Minimizza la selezione

Oltre alla macchina per lo stampaggio a iniezione, ogni processo di stampaggio a iniezione richiede una preparazione del granulato a monte (depressore ed essiccatore). Nella macchina, i sottosistemi (centraline idrauliche e sistemi di lubrificazione) garantiscono la sicurezza operativa. L'esatta temperatura dello stampo è essenziale per la qualità dei prodotti realizzati. Questa viene mantenuta stabile attraverso una o più unità per il controllo della temperatura esterne. In ognuno di questi moduli e sistemi, gli strumenti di misura WIKA precisi, robusti ed estremamente affidabili aiutano a produrre prodotti in plastica di alta qualità.

I seguenti 37 prodotti corrispondo alla selezione: Non hai trovato il prodotto che cercavi? Contattateci.