WIKA

Calibratore di pressione

Calibratori di pressione

I calibratori di pressione sono disponibili in un'ampia gamma. Un calibratore di pressione è un dispositivo di misura della pressione ad alta precisione in grado di verificare (o tarare) la lettura della pressione di un altro strumento di misura della pressione. Questi strumenti sono chiamati anche standard di pressione. Il calibratore di pressione deve essere più preciso dello strumento da tarare. Tradizionalmente, il rapporto di taratura è di 4:1. Ciò significa che il calibratore di pressione è 4 volte più preciso del dispositivo che sta tarando.

Un calibratore di pressione può anche avere caratteristiche aggiuntive che semplificano la taratura. Un calibratore di pressione, ad esempio, è in grado di misurare l'uscita dello strumento prova (DUT). Lo strumento può anche essere dotato di una pompa interna in grado di generare le pressioni utilizzate nella procedura di taratura, oppure di un regolatore di precisione in grado di controllare la pressione di alimentazione e mantenere una pressione precisa in uscita. Calibratore di pressione è un termine molto usato che può significare molte cose diverse per molte persone diverse.

Forma, adattamento e funzione del calibratore di pressione

I calibratori di pressione possono essere disponibili in diverse configurazioni per soddisfare requisiti specifici. Per la taratura della pressione in campo, che richiede portabilità e funzioni che possono includere il monitoraggio/registrazione di tensione, corrente o segnale digitale dallo strumento da tarare, i calibratori multifunzione portatili rappresentano la scelta ideale. In un ambiente di laboratorio, dove può essere richiesta una maggiore precisione di misura e un controllo preciso della pressione, un calibratore/regolatore di pressione è la scelta migliore.

Le bilance di pressione (bilance a pesi) sono disponibili in un'ampia gamma di precisioni e campi di pressione e vengono utilizzate da anni in campo e in laboratorio. Le bilance a pesi generano pressione basandosi sulla definizione fisica di pressione (pressione = forza/area). L'incertezza di misura o la precisione associata alle bilance a pesi è specificata come percentuale del valore misurato, anziché come percentuale del fondo scala. Tali strumenti non necessitano di alcuna alimentazione per funzionare. Per questi e altri motivi sono talvolta considerate una scelta superiore, ma sono anche ingombranti e richiedono un operatore esperto. Le bilance a pesi di fascia alta sono ancora considerate il riferimento assoluto per la taratura della pressione ai massimi livelli nei laboratori di tutto il mondo, ma sempre più strumenti palmari e controllori di pressione stanno sostituendo le bilance a pesi per le tarature in campo e nelle applicazioni di processo.

Calibratori di pressione WIKA; DH-Budenberg e Mensor

I calibratori di pressione WIKA in generale possono essere descritti come calibratori di processo portatili o calibratori di pressione multifunzione, perché hanno caratteristiche aggiuntive rispetto alla semplice taratura di pressione. Un esempio è il calibratore di pressione portatile CPH7000.

DH-Budenberg ha una varietà di bilance a pesi che possono essere utilizzate come calibratori di pressione. I calibratori di pressione Mensor sono disponibili come sensori, indicatori e controllori. Ognuno di questi può essere utilizzato come standard di pressione (strumento campione) o calibratore di pressione.

Un sensore Mensor richiede una fonte di pressione regolata e un modo per leggere il segnale di uscita dal sensore. Un indicatore richiede una fonte di pressione regolata. Un calibratore di pressione Mensor è in grado di controllare la pressione a un punto di regolazione preciso e di misurarla con sensori interni ad alta precisione. I calibratori di pressione Mensor possono avere più canali e più sensori per ampliare la gamma e la precisione. Con questi calibratori di pressione, la taratura della pressione è possibile in campi di pressione da -15 ... +70.000 psi.

FAQ
FAQ

Quanto di frequente, o dopo quando tempo, è suggerita la ritaratura di uno strumento di misura della pressione?

  • Per gli strumenti di misura della pressione con classe di precisione di ≤ 0,6 %, annualmente
  • Per gli strumenti di misura della pressione con classe di precisione di > 0,6 %, ogni 2 anni
  • Per le bilance di pressione, ogni 5 anni