Tecnologia di misura per l'industria farmaceutica
Per via dei più stringenti requisiti sulla qualità e sicurezza dei prodotti per la produzione farmaceutica, l'ingegnerizzazione dei processi sterili gioca una parte significante nel rapporto costo-efficacia e nella sicurezza dei processi prodottivi, sia nella aree a monte che a valle. Anche nel corso della successiva catena del processo e fino alla pulizia e alla sterilizzazione, un processo libero da contaminazioni è una fattore cruciale per la qualità del prodotto. Queste esigenze necessitano di strumenti al tempo stesso con una esecuzione igienico-sanitaria più evoluta possibile e dotati di una elevata precisione di misura.
Gli strumenti di misura WIKA sono conformi alla GMP?
Gli strumenti di misura WIKA sono fabbricati secondo le guide linea GMP (Good Manufacturing Practice = buone pratiche di fabbricazione). Essi rispondono ai requisiti più rigorosi delle seguenti normative:
- FDA (Food and Drug Administration)
- EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group)
- 3-A Sanitary Standards, Inc.
- ASME BPE (Bioprocessing Equipment)
- ATEX (direttiva 94/9/EC)
Per la prova di conformità nell'ambito della approvazione FDA e della autirtà nazionali, abbiamo un vasto programma di certificato. Per il controllo continuo degli strumenti di misura nel contesto della gestione della qualità, è disponibile un'ampia gamma di apparecchiature di taratura e servizi di taratura.
Quali sono gli attacchi al processo disponibili per l'integrazione negli impianti di processo farmaceutici?
WIKA fornisce una ampia gamma di connessioni al processo sanitarie che sono diventate gli standard in questo settore, tra le quali:
- Attacchi clamp, TRI-CLAMP®, DIN 32676, ISO 2852, ASME BPE
- Connessione asettica filettata sec. DIN 11864
- NEUMO BioConnect®, BioControl® e senza elastomero ConnectS®, BioControl® CS
- VARIVENT®
Quali sono le opzioni di strumentazione disponibili per integrare gli strumenti di misura negli impianti?
Per sostanze tossiche, bioattive o molto sensibili, sono disponibili opzioni speciali in modo da integrare gli strumenti di misura dell'impianto senza l'uso di elastomeri.
Tecnologia di misura unica per la produzione farmaceutica
WIKA è attiva da oltre 25 anni nel contractor business. Insieme a società di ingegneria internazionali realizziamo grandi progetti in tutto il mondo, essendo più di un semplice fornitore affidabile di strumentazione di processo e tecnologia di misura di alta qualità: sviluppiamo insieme a voi prodotti e soluzioni su misura per le vostre esigenze.
WIKA è il vostro partner competente in tutte le fasi del progetto: dall'ingegneria di base a quella di dettaglio, attraverso la realizzazione ed implementazione del progetto, fino all'assistenza post-vendita.
I fattori delle nostre prestazioni di alto livello
L'elevato livello di prestazioni WIKA è essenzialmente basato su tre fattori: una ampia e innovativa gamma di prodotti, un servizio completo e competente e una affidabile presenza globale. Saremo lieti di impegnarci anche per il vostro successo.
In che modo gli strumenti di misura WIKA contribuiscono alla sicurezza e all'efficienza nell'industria farmaceutica e biotecnologica?
Gli strumenti di misura WIKA offrono misure precise e affidabili che sono cruciali per i processi nel settore farmaceutico e biotecnologico. Che si tratti di monitorare la pressione in un bioreattore, controllare la temperatura durante la fermentazione o garantire la sterilità e l'igiene, gli strumenti di alta qualità di WIKA garantiscono un monitoraggio e un controllo di precisione, con conseguente miglioramento dei prodotti e dei farmaci.
Cosa rende l'industria chimico-farmaceutica diversa dalle biotecnologie farmaceutiche?
Nella produzione di prodotti farmaceutici si distingue tra due principi di processo principali:
- La sintesi chimica basata su reazioni chimiche per produrre ingredienti attivi. Permette la produzione di principi attivi farmaceutici con un peso molecolare relativamente basso in grandi quantità e in breve tempo. Inoltre, è possibile utilizzare varie modifiche chimiche per aumentare l'attività delle sostanze prodotte. Oltre alle materie prime attuali, vengono spesso utilizzati anche solventi e altre sostanze infiammabili, il che richiede la sicurezza antincendio e antideflagrante degli impianti e quindi anche della tecnologia di misura. In molti casi, sono coinvolti anche i liquidi corrosivi che richiedono l'uso di materiali speciali.
WIKA offre un'ampia gamma di tecnologie di misura per l'industria chimica.
- I Processi biotecnologici si basano sulla capacità dei microrganismi e delle cellule di produrre sostanze farmaceutiche. Le cellule sono coltivate in bioreattori. Gli organismi viventi o i loro prodotti vengono utilizzati per modificare la materia vivente o non vivente per produrre ingredienti attivi.
WIKA offre un'ampia gamma di tecnologie di misura per processi biotecnologici.
Che ruolo hanno la biologia molecolare e la chimica nello sviluppo di farmaci?
La biologia molecolare esplora i meccanismi molecolari e le interazioni all'interno delle cellule, tra cui DNA, RNA e proteine, che portano alla scoperta di nuovi approcci terapeutici. La chimica è alla base per la formulazione, la sintesi e l'analisi di questi potenziali farmaci.
In che modo il bioprocesso e i bioreattori contribuiscono alle biotecnologie?
La fermentazione è un processo in cui i microrganismi vengono utilizzati per produrre prodotti di valore o convertire sostanze. Nei bioreattori, le reazioni biologiche si verificano in condizioni controllate, spesso con una miscela di cellule, sostanze nutritive e altre sostanze necessarie.
Perché la sterilità e l'igiene sono fondamentali nella produzione farmaceutica?
La sterilità e l'igiene garantiscono la sicurezza di farmaci, vaccini e altri prodotti. L'igiene rigorosa previene la contaminazione da microrganismi indesiderati, mentre la sterilità garantisce che i prodotti come i farmaci siano privi di germi nocivi.
Nel complesso mondo dei processi di produzione biotecnologica, la sterilità e l'igiene giocano un ruolo decisivo. Un bioreattore è un componente centrale nel processo a monte dei moderni processi di produzione farmaceutica, in cui i microrganismi e le cellule sono coltivati in condizioni controllate per produrre principi attivi e farmaci.
I prodotti farmaceutici devono soddisfare i più elevati standard di qualità per garantire la salute e la sicurezza dei consumatori. Anche le contaminazioni più piccole possono avere gravi conseguenze e compromettere l'efficacia del farmaco.
I microrganismi necessitano di condizioni ottimali per poter crescere, dividere e produrre i prodotti desiderati. Qualsiasi contaminazione da parte di organismi estranei può influenzare l'intero processo di produzione e causare perdite significative.
I processi farmaceutici richiedono un elevato livello di pulizia. Qualsiasi contaminazione da batteri, virus o altri microrganismi può compromettere la qualità del prodotto finale, causando probabilmente gravi rischi per la salute del paziente.
Pertanto, la conformità alle severe norme di sterilità e igiene è fondamentale. Ciò include, tra l'altro, l'attuazione di misure di controllo per prevenire la contaminazione. La stretta conformità a questi standard è essenziale per produrre farmaci di alta qualità, sicuri ed efficaci.
I nostri strumenti di misura WIKA possono aiutare a minimizzare i rischi.
Monitoraggio della pressione sicura per la produzione di vaccini
Manometro igienico-sanitario: IP68 con pulizia dall'esterno
I sistemi con separatore a membrana con attacco TRI-CLAMP® sono compatibili con NovAsset®
Manometri per processi farmaceutici: “misura a secco” con montaggio affacciato
Misura di livello gravimetrico in serbatoi