Elementi primari di portata

Elementi primari di portata per requisiti speciali

Diaframmi calibrati, meter run, boccagli, tubi Venturi, tubi di Pitot e riduttori di pressione fanno parte della nostra gamma di elementi primari di portata. Tutti i nostri elementi primari di portata sono progettati secondo i principi e i requisiti delle normative internazionali (ISO 5167/ISO TR 15377, ASME MFC, ASME PTC6, BS 1042, DIN 19206, UNI 10023). Siamo anche in grado di fornire certificati di taratura secondo le norme ASME PTC6, ISPESL e IBR. L’ampia gamma prodotti è in grado di soddisfare la maggioranza delle applicazioni industriali. Sono inoltre disponibili soluzioni personalizzate su richiesta specifica del cliente.
FAQ
FAQ

Cosa è la condizione sonica?

La condizione sonica si raggiunge quando un gas fluisce attraverso un orifizio, perde di pressione e la velocità di passaggio nella restrizione raggiunge la velocità del suono alle condizioni di esercizio. Tipicamente la si raggiunge quando la pres ...

Scopri di più

Come si verfica la cavitazione?

La cavitazione si verifica nei fluidi liquidi che scorrono ad alta velocità o quando un oggetto si muove ad alta velocità in un fluido. Si può anche formare se la pressione diminuisce tanto da raggiungere il valore di pressione di vapore del liquid ...

Scopri di più

Qual è la differenza tra pressione differenziale Δp e la perdita di carico permanente?

La pressione differenziale Δp è la differenza di pressione misurata attraverso la restrizione dell’elemento di misura, che è convertita in un valore di portata dal trasmettitore di pressione differenziale. (caduta di pressione all'interno della ...

Scopri di più