WIKA

Contrôle de niveau

Contrôle de niveau WIKA

La gamme d'instruments de mesure WIKA pour la surveillance du niveau comprend des instruments de mesure en continu et des détecteurs de niveau. En fonction de l'application, différents principes de mesure sont utilisés pour la surveillance du niveau :

Contrôle de niveau de liquides

Le contrôle des valeurs limites sert principalement de fonction de sécurité pour éviter que les conteneurs ne se vident ou ne débordent. Il s'agit de régulateurs ou de détecteurs de niveau, car une opération de commutation est déclenchée lorsque la valeur limite est atteinte. Le contrôle des niveaux permet une utilisation efficace des ressources et contribue à l'amélioration des process industriels. 

Qu'est-ce qu'un détecteur de niveau ? 

Les détecteurs de niveau donnent une indication uniquement lorsque des valeurs limites préalablement définies sont atteintes. Il s'agit généralement de valeurs minimales ou maximales. Par rapport aux transmetteurs de niveau, la hauteur de remplissage dans le conteneur n'est pas mesurée en continu.

Quelles sont les procédures de mesure pour la détection des niveaux limites ? 

Une large gamme de technologies de mesure est également utilisée pour les détecteurs de niveau. Les principes de mesure suivants peuvent être utilisés pour la détection des niveaux : 

Quelles sont les différentes méthodes de contrôle des niveaux ? 

Une grande variété de détecteurs de niveau est disponible pour effectuer de telles mesures de valeurs limites. Chacun de ces détecteurs possède ses propres propriétés et domaines d'application et peut être utilisé en fonction des exigences et des circonstances spécifiques. Le choix de la méthode appropriée dépend du type de fluide, de la température, de la pression, de la taille et de la forme de la cuve ainsi que des conditions ambiantes. L'utilisation de détecteurs à flotteur est une méthode éprouvée pour détecter le niveau limite dans une cuve. L'interrupteur à flotteur RLS-1000 WIKA, qui monte et descend en fonction de la hauteur de remplissage, permet de contrôler efficacement les niveaux. 

Comment fonctionne le contrôle de niveau optique ?

La mesure à l'aide de régulateurs de niveau optoélectroniques utilise des fibres optiques et des capteurs optiques pour la détection précise de liquides dans les conteneurs. La technologie du modèle OLS-2 de WIKA se caractérise par une grande précision et une grande fiabilité, même dans des conditions exigeantes telles que des fluides agressifs ou des pressions élevées. Les régulateurs de niveau optoélectroniques sont particulièrement adaptés aux températures de process très basses (-253 °C) ou extrêmement élevées (450 °C). Comme les instruments de mesure optiques ne comportent pas de pièces mobiles, ils nécessitent peu d'entretien et sont durables, ce qui en fait un choix efficace pour la surveillance du niveau.  

Comment utiliser les seuils magnétiques bypass pour la surveillance du niveau ?

Les seuils magnétiques bypass pour la détection de niveau sont une solution fréquemment utilisée pour ajouter des points de commutation supplémentaires à une indication magnétique. Le détecteur magnétique utilise le champ magnétique du flotteur comme activateur. Lorsque le flotteur muni de l'aimant atteint le niveau défini précédemment, l'interrupteur magnétique envoie un signal électrique. WIKA propose ici le modèle BGU comme solution pour les indicateurs de niveau magnétiques. 

Comment utiliser les régulateurs de niveau à lames vibrantes pour la surveillance du niveau ?

Les régulateurs de niveau à lames vibrantes sont également fréquemment utilisés pour la détection des niveaux limites dans les applications industrielles. Le fonctionnement de ce détecteur est basé sur le changement de la fréquence de résonance des lames vibrantes lorsque le niveau de remplissage change. Lorsque le niveau de remplissage atteint le niveau auquel les lames vibrantes sont immergées, la fréquence de résonance change, ce qui est alors détecté par le capteur et déclenche un signal de commutation.

WIKA - Un fournisseur de premier plan d'instruments de mesure de niveau

WIKA propose une large gamme de produits dans le domaine de la surveillance de niveau. Qu'il s'agisse de détecteurs à flotteur, de détecteurs optoélectroniques, d'indicateurs de niveau magnétiques ou de détecteurs de niveau à lames vibrantes, qui sont directement montés sur la paroi du conteneur, WIKA fournit des solutions fiables et précises pour les domaines d'application les plus divers. 

FAQ
FAQ

Que se passe-t-il après l'expiration de la durée de validité minimale du WIKA Build ID?

La validité ne peut être garantie au-delà de trois mois.