WIKA Canada

Mesure de niveau

La mesure de niveau par WIKA

La gamme complète de WIKA comprend différents instruments de mesure pour la mesure du niveau. En fonction de l'application, différents principes de mesure sont utilisés :

Qu'est-ce que la mesure de niveau ? 

La mesure de niveau est une méthode quantitative utilisée dans l'industrie pour déterminer la quantité de liquides et de marchandises en vrac dans un conteneur, un réservoir ou un silo. Cette méthode peut être utilisée pour contrôler en permanence le niveau et donc la hauteur de remplissage des liquides dans un récipient. On parle également de transmetteurs de niveau ou de capteurs de niveau. Il est ainsi possible de garantir le bon déroulement des process de production ainsi que la sécurité des process et des installations. L'objectif principal est d'obtenir une indication exacte du niveau actuel dans un conteneur.

Comment fonctionnent les transmetteurs de niveau Reed ?

Les transmetteurs de niveau Reed sont une méthode éprouvée basée sur l'utilisation de commutateurs à lames. Il s'agit de capteurs magnétiques qui mesurent en continu le niveau des liquides dans les conteneurs. Les transmetteurs de niveau Reed sont très robustes contre les vibrations et très durables. Ces transmetteurs de niveau sont particulièrement adaptés aux applications dans les industries telles que, par exemple, la chimie, l'industrie agroalimentaire et des boissons, ainsi que dans la construction de machines. WIKA propose le modèle FLR comme solution pour les transmetteurs de niveau Reed. 

Comment fonctionnent les transmetteurs de niveau magnétostrictifs ?

Avec un transmetteur de niveau magnétostrictif, la position du flotteur peut être déterminée très précisément. Les transmetteurs de niveau magnétostrictifs utilisent la vitesse des ondes de torsion le long d'un fil pour localiser le flotteur et déterminer sa position avec une grande précision. Les capteurs magnétostrictifs fournissent des données continues et sont donc parfaitement adaptés à la mesure exacte des niveaux. Pour les applications dans l'industrie pharmaceutique, le FLM-H est une solution appropriée.

Comment les capteurs de pression immergeables peuvent-ils être utilisés pour mesurer les niveaux d'eau dans les plans d'eau ? 

Les capteurs de pression immergeables sont des instruments électriques de mesure de pression qui sont utilisés pour mesurer le niveau de l'eau dans les plans d'eau tels que les rivières et les lacs. Les capteurs de pression immergeables WIKA de la série LF-1 peuvent également être utilisés pour la mesure de niveau dans les réservoirs. En général, le capteur de pression immergeable se compose d'un capteur de pression qui mesure la pression du liquide. En utilisant le principe hydrostatique, l'utilisateur peut alors calculer le niveau de remplissage. Ils constituent une méthode fiable et efficace pour la surveillance en temps réel des niveaux d'eau dans différents environnements. 

FAQ
FAQ

Le WIKA Build ID remplacera-t-il les numéros d'articles WIKA à l'avenir ?

Non, le Build ID ne remplacera pas les numéros d'articles WIKA. Lorsque vous passez une commande, WIKA vous fournira toujours un numéro d'article WIKA, dont la validité standard n'est pas limitée dans le temps.

FAQ
FAQ

Quelle est la différence entre un manomètre standard et un modèle en version sécurité ?

Une version de sécurité (code S3 selon la norme EN 837) possède une cloison incassable additionnelle soudée entre le cadran et le système de mesure. De plus, le boîtier a un fond arrière amovible qui peut être éjecté. Le voyant est en verre de sécu ...

plus