Medición de presión

Instrumentos de medición de presión de WIKA

En la fabricación de instrumentos de medición de presión, WIKA cuenta ya con más de 60 años de experiencia. Aplicamos diariamente nuestros amplios conocimientos al desarrollo de nuestros instrumentos de medición de presión.

Al igual que la temperatura, la presión es una de las variables físicas de estado más importantes. La presión (p) se define como una fuerza (F) que actúa uniformemente sobre una superficie definida (A): p=F/A

Esta fuerza puede proceder de un líquido, de gases o de vapores. El Sistema Internacional de Unidades utiliza la unidad de medida pascal (Pa) para la presión. En los mercados europeos, la medición de la presión se realiza generalmente en "bar" como unidad, en los mercados americanos en "psi" ( al convertidor de unidades).

Existen los siguientes tipos de presión:

  • Presión absoluta: Presión relativa a la presión de referencia cero (en un espacio sin aire).
  • Presión diferencial: Diferencia entre dos presiones, p1 y p2. En este caso, la presión diferencial p12 se genera a partir del elemento de presión o se calcula.
  • Sobrepresión/presión manométrica: Presión relativa a la presión atmosférica (presión ambiente).

Medición mecánica de la presión

WIKA ofrece varios tipos de instrumentos para la medición mecánica de la presión: Manómetros con elemento de cápsula, elemento de diafragma o tubo de Bourdon. En el caso de la medición mecánica de la presión con elementos de presión elásticos, no se requiere tensión de alimentación. La presión entra en la cámara de presión del elemento de medición, una o varias paredes se deforman elásticamente en proporción a la presión. Esta deformación es, por tanto, la medida de la presión. Dado que la deflexión que se consigue con ello oscila entre unas décimas de milímetro y 10 milímetros, esta deflexión se convierte en un ángulo de rotación mediante un movimiento. La presión se lee directamente en una escala dividida adecuadamente mediante un puntero.

Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre un manómetro estándar y una ejecución de seguridad?

En una ejecución de seguridad (signo S3 según EN 837) se encuentra una pared divisoria soldada entre la esfera y el sistema de medición. Además la caja dispone de una pared trasera con disco de seguridad y la mirilla consiste en un cristal de segur ...

Más