Calibradores de presión
Hay una gran variedad de calibradores de presión. Un calibrador de presión es un dispositivo de medición de presión de alta precisión capaz de verificar (o calibrar) la lectura de presión de otro instrumento de medición de presión. Estos instrumentos también se denominan patrones de presión. El calibrador de presión debe ser más preciso que el instrumento que se está calibrando. Tradicionalmente, la relación de calibración es de 4:1. Esto significa que el calibrador de presión es 4 veces más preciso que el dispositivo que está calibrando.
Un calibrador de presión también puede tener características adicionales que simplifican la calibración. Un calibrador de presión, por ejemplo, que puede medir la salida de un elemento de prueba. También podría tener una bomba interna que puede generar presiones utilizadas en la calibración, o podría tener un regulador de precisión que puede controlar una presión de suministro y mantener una salida de presión precisa. El calibrador de presión es un término muy utilizado que puede significar muchas cosas diferentes para muchas personas diferentes.
Forma, ajuste y funcionamiento del calibrador de presión
Los calibradores de presión pueden tener distintas configuraciones para cumplir requisitos específicos. Para la calibración de la presión in situ, se requiere portabilidad y funciones que pueden incluir la supervisión/grabación de la tensión, la corriente o la señal digital del instrumento que se está calibrando, los calibradores portátiles multifunción son la herramienta elegida. En un entorno de laboratorio en el que pueda requerirse una mayor precisión y se necesite un control preciso de la presión, un calibrador de presión / controlador de presión sería una mejor elección.
Los comprobadores de peso muerto están disponibles en una amplia gama de precisiones y rangos de presión, y se utilizan desde hace años sobre el terreno y en laboratorios. Los comprobadores de peso muerto generan presión utilizando la definición de presión (presión = fuerza/área). La incertidumbre de medición o precisión asociada a los comprobadores de peso muerto se especifica como porcentaje del valor medido, en lugar de como porcentaje de la escala completa. No necesitan energía para funcionar. Por estas y otras razones, a veces se consideran una opción superior, pero también son voluminosas y requieren un operador cualificado. Los comprobadores de peso muerto de gama alta siguen considerándose el patrón oro para la calibración de la presión en su nivel más alto en los laboratorios de todo el mundo, pero cada vez son más los dispositivos portátiles y los controladores de presión que sustituyen a los comprobadores de peso muerto sobre el terreno y en las aplicaciones de proceso.
Calibradores de presión WIKA, DH-Budenberg y Mensor
En general, los calibradores de presión WIKA pueden describirse como calibradores de proceso portátiles o calibradores de presión multifunción, ya que disponen de funciones adicionales que van más allá de la mera calibración de la presión. Un ejemplo de ello es el calibrador de presión portátil CPH7000.
DH-Budenberg dispone de una variedad de comprobadores de peso muerto que pueden utilizarse como calibradores de presión. Los calibradores de presión Mensor están disponibles como sensores, indicadores y controladores. Cada uno de ellos podría utilizarse como patrón de presión o calibrador de presión.
Un sensor de Mensor requerirá una fuente de presión regulada y una forma de leer la señal de salida del sensor. Un indicador necesitará una fuente de presión regulada. Un calibrador de control de presión Mensor puede controlar la presión a un punto de ajuste preciso y medir la presión con sensores internos de alta precisión. Los calibradores controladores de presión Mensor pueden tener varios canales y varios sensores para ampliar su alcance y precisión. Con estos calibradores de presión, la calibración de presión es posible en rangos de -15 ... +70.000 psi.
¿Qué presión máx certifica el laboratorio DAkkS de WIKA?
10.000 bar
¿Que debo hacer si la temperatura del medio con instrumentos con relleno supera los 100 ºC?
Se puede montar un sifón o un capilar como trayecto de refrigeración suplementario para reducir la temperatura del medio.