Sistemas de lubricación
- Máquinas de moldeo de inyección de plástico y fundición
- Unidades de control de temperatura
- Preparación de granulado
- Máquinas herramienta
- Lubricante refrigerante
- Agregados hidráulicos
- Sistemas de lubricación
- Accionamientos lineales
- Bombas y sistemas
- Prensas y máquinas de conformación
- Compresores de tornillo
- Compresores de pistón
- Grúas y montacargas
- Turbinas eólicas
- Corte por chorro de agua
- Bancos de prueba de alta presión
- Tecnología de pesaje en la construcción de maquinaria
- Medición de nivel del depósito
- Sistemas de filtrado
- Prensas de curado
Los sistemas de lubricación con grasa o aceite lubricante minimizan la fricción y el desgaste. Ellos mejoran la fiabilidad de la máquina y la vida útil de todas las piezas muebles y rodamientos, reduciendo la corrosión y disminuyendo la cantidad de paradas.
La instrumentación de WIKA permite la lubricación con la cantidad exacta en la ubicación correcta. El requisito fundamental para ello es la detección de la presión del sistema. Para garantizar que se proporcione la cantidad óptima-y prevenir un bloqueo de la salida -, se recomienda la instalación de un medidor de caudal.
Su ventaja: el consumo se optimiza y, por lo tanto, se reducen los costes de combustible y se optimiza la sostenibilidad ambiental.
El control de nivel en el depósito garantiza una lubricación continua. Esto se puede hacer por inspección visual o automáticamente, por ejemplo, en el montaje oculto del depósito, con un sensor o interruptor de nivel.
Si el sistema de lubricación está expuesto al viento y a la intemperie, las bajas temperaturas ambientales pueden provocar que la viscosidad del lubricante sea demasiado alta. En tal caso se debe instalar un calefactor en el depósito. Su regulación usa la señal de medición de un interruptor de temperatura (monitoreo de valores límite) o sensor (medición constante de la temperatura). Nuestro interruptor de flotador RLS-3000 ofrece como característica especial la combinación de medición de nivel y temperatura en un dispositivo.