Manómetros digitales
¿Qué es un manómetro digital?
Los manómetros digitales se utilizan para medir y visualizar presiones. Pueden funcionar tanto de forma fija como móvil y muestran los valores medidos en una pantalla integrada. La lectura es sencilla, directa y precisa. Debido a su gran precisión, los manómetros digitales se utilizan a menudo en servicios de calibración y cubren diferentes rangos de medición. Por ejemplo, el modelo CPG1500 es adecuado para aplicaciones de hasta 10.000 bar.
¿Qué es un manómetro digital con data logger?
En el caso de los manómetros digitales con registrador de datos integrado, la frecuencia de los valores medidos registrados puede ajustarse individualmente. Es posible realizar hasta 50 lecturas por segundo.
¿Dónde se utilizan los instrumentos digitales de medición de la presión?
Los manómetros digitales se utilizan para medir tanto la presión manométrica como la absoluta y sus ámbitos de aplicación son diversos: en talleres de medición y control, para el aseguramiento de la calidad o para una simple calibración in situ. Para los trabajos de mantenimiento y servicio, WIKA ofrece diferentes maletines de pruebas, por ejemplo el modelo DTK1X00 incl. manómetro digital modelo CPG1200 o CPG1500.
¿En qué industrias se utilizan los manómetros digitales?
Los manómetros digitales se utilizan en las siguientes industrias:
- en la industria del automóvil, por ejemplo, para medir la presión de los neumáticos
- en la industria aeroespacial, por ejemplo, para pruebas de presión en cabinas de aviones
- en la industria del petróleo y el gas, por ejemplo, para medir la presión en bombas y tuberías
- en las industrias de mantenimiento y servicios, por ejemplo, para calibrar instrumentos de medición directamente in situ
- en ingeniería médica, por ejemplo, para medir la tensión arterial
¿Cuáles son las ventajas de un manómetro digital?
Los manómetros digitales presentan un nivel de precisión especialmente elevado y, en comparación con los manómetros analógicos, pueden leerse con gran facilidad y precisión gracias a la visualización digital de los valores medidos. Dado que el elemento de medición no puede deformarse en caso de sobrepresión, los manómetros digitales también son más duraderos que los analógicos.
¿Qué criterios de selección deben tenerse en cuenta a la hora de elegir el manómetro digital adecuado?
A la hora de elegir el manómetro digital adecuado, hay que tener en cuenta varios criterios de selección:
- Clase de precisión: La clase de precisión indica la desviación máxima admisible de un valor medido con respecto al valor real en porcentaje.
Ejemplo: Si el rango de medición es de 0 a 100 bar con una clase de precisión del 1 %, una desviación de 1 bar está dentro del rango admisible. - Tipo de pantalla: En los manómetros digitales se distingue entre LED o LCD como tipo de pantalla.
- Rango de presión: Dependiendo de la aplicación, debe seleccionarse el rango de presión adecuado. Para obtener los valores medidos más precisos posibles, el valor medido no debe ser demasiado grande, pero tampoco demasiado pequeño.
- Señal de salida: Los WIKA intelliGAUGE® multifuncionales combinan la indicación analógica de un manómetro mecánico con la señal de salida eléctrica de un transmisor de presión. Los instrumentos híbridos están disponibles para todas las señales eléctricas.
- Ámbito de aplicación: Dependiendo del área de aplicación, se debe tener cuidado para asegurar que un manómetro está protegido de influencias químicas, por ejemplo, o está protegido de la intemperie cuando se utiliza al aire libre. El tipo de protección IP proporciona información sobre las influencias que puede soportar el producto. También es crucial si el manómetro digital funciona como instrumento móvil o fijo.
- Unidades: La mayoría de los manómetros digitales pueden configurarse para mostrar la unidad en bar, mbar o psi, por ejemplo. El usuario ya no tiene que realizar conversiones propensas a errores.
- Velocidad de medición: la velocidad de medición adecuada puede ser decisiva para un análisis eficaz de los puntos de medición. La velocidad de medición indica cuántas mediciones se realizan por segundo.
- Certificación: si necesario, se puede emitir un certificado de calibración DAkkS. La certificación es posible en el laboratorio de calibración de WIKA, que está acreditado por el Organismo Alemán de Acreditación (DAkkS) de acuerdo con la norma DIN EN ISO / IEC 17025.
¿Qué funciones tiene un manómetro digital?
El manómetro digital modelo CPG1500 muestra la presión digitalmente en una pantalla. Además, el aumento de la presión se muestra en la pantalla con un gráfico de barras. El manómetro digital WIKA se controla mediante 4 botones. El manómetro digital con registrador de datos se puede configurar de forma rápida y sencilla a través de la conexión Bluetooth® y la aplicación "myWKA device". La alimentación de tensión del manómetro digital modelo CPG1500 está garantizada por tres pilas alcalinas AA, lo que permite una autonomía de 2.000 horas en funcionamiento continuo. El manómetro digital WIKA está equipado con WIKA-Wireless para la transmisión inalámbrica de datos. El CPG1500 está disponible con todas las conexiones roscadas habituales en la industria.
¿Necesita calibrar instrumentos de medición?
¿Cómo puedo obtener el WIKA Build ID?
En la mayoría de los casos, el WIKA Build ID está disponible a petición. El ID puede solicitarse en todos los configuradores en línea accesibles. El ID puede crearse en la pestaña "Configuración" mediante "Compartir configuración".
¿Sustituirá en el futuro el WIKA Build ID a los códigos de WIKA?
No, el Build ID no sustituirá a los códigos de WIKA. Al realizar un pedido, WIKA proporcionará siempre un código WIKA, cuya validez estándar no está limitada en el tiempo.