Medición de presión diferencial

Medición de la presión diferencial por WIKA

WIKA es líder mundial en la fabricación y desarrollo de instrumentos de medición de presión. Con WIKA también encontrarás el instrumento de medición adecuado para la medición de la presión diferencial.
Como parte de la cartera de WIKA, encontrarás manómetros diferenciales, sensores de presión diferencial y presostatos diferenciales.

¿Qué es la presión diferencial?

La presión diferencial es la diferencia de presión entre dos puntos de medición definidos en un sistema. Además de la presión diferencial, hay otros tipos de presión. Leer más sobre los principales tipos de presión: presión absoluta, presión relativa y presión diferencial.

¿Cómo se calcula la presión diferencial?

Necesitamos la diferencia de presión entre las dos presiones p1 y p2. Esto nos da el símbolo de la presión diferencial, Δp, y la fórmula asociada Δp = p1 - p2. De acuerdo con el sistema internacional de unidades, la presión tiene la unidad pascal (Pa), mientras que la variable medida de la presión diferencial se indica en megapascales (mPA).

¿Cómo funciona la medición de la presión diferencial?

Para una medición de la presión diferencial se utilizan instrumentos especializados, como manómetros diferenciales, sensores de presión diferencial o presostatos diferenciales. La medición requiere la detección de dos valores diferentes. La diferencia medible sólo se produce si existe una diferencia correspondiente entre los dos puntos de medición. Si el valor en ambos puntos permanece constante, no se produce ninguna medición de la diferencia. Un valor de diferencia detectado indica que el segundo punto es menor o superior al valor detectado en el primer punto. Un segundo valor más bajo indica una caída de presión, mientras que un segundo valor más alto indica un aumento.

¿En qué aplicaciones es importante medir la presión diferencial?

Los sensores de presión diferencial miden la diferencia entre la presión de entrada y la presión de salida de un instrumento, un intercambiador de calor, una bomba o un filtro. Estos sensores se utilizan a menudo para medir el nivel en recipientes cerrados y también para monitorizar filtros o bombas. Por lo tanto, la medición de la presión diferencial puede indicar una fuga o una rotura en el sistema o una resistencia adicional por posibles depósitos, que pueden convertirse rápidamente en un peligro para el personal y la maquinaria. Puede aprender más sobre áreas de aplicación para instrumentos de medición de presión diferencial en nuestras entradas de blog “Transmisión de filtros seguros con manómetros de presión diferencial” y "Regainst sobrecalentamiento: Manómetros de presión diferentes como monitores de caudal".

¿Qué sensores de presión diferencial ofrece WIKA?

El sensor de presión diferencial modelo A2G-50 de WIKA se utiliza en ventilación y climatización para la medir la presión diferencial de medios gaseosos. Se utiliza para monitorizar los filtros y la sobrepresión en salas blancas y laboratorios. El sensor de presión diferencial compacto funciona sobre el principio de medición piezorresistivo y ofrece el máximo rendimiento y calidad.

El sensor de presión diferencial doble modelo A2G-52 reúne dos sensores de presión diferencial en un solo instrumento de medición, para permitir la medición de la presión de dos puntos de control diferentes.

Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Que debo hacer si la temperatura del medio con instrumentos con relleno supera los 100 ºC?

Se puede montar un sifón o un capilar como trayecto de refrigeración suplementario para reducir la temperatura del medio.

Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre un manómetro estándar y una ejecución de seguridad?

En una ejecución de seguridad (signo S3 según EN 837) se encuentra una pared divisoria soldada entre la esfera y el sistema de medición. Además la caja dispone de una pared trasera con disco de seguridad y la mirilla consiste en un cristal de segur ...

Más