Manómetros para indicación de presión de WIKA
Los manómetros de WIKA sirven para medir e indicar la presión. Se fabrican con elementos de presión de tubo de Bourdon, de membrana o de cápsula.
Para indicar o medir la presión, se necesita una presión de referencia. La presión atmosférica sirve normalmente como presión de referencia. El instrumento de medición de presión indica cuánto más alta o más baja es la presión medida en comparación con la presión atmosférica (instrumento de medición de sobrepresión).
La indicación de presión se realiza mediante una aguja en una esfera con un rango de escala normalizado sobre 270 grados angulares. Si el dispositivo de medición de presión contiene además líquido de relleno, entonces el instrumento de medición está protegido de forma óptima mediante la amortiguación contra la destrucción por altas cargas dinámicas de presión o vibraciones.
La amplia gama de instrumentos de WIKA ofrece una gran variedad de soluciones para la medición e indicación de la presión:
Dispositivos de medición de presión con tubo de Bourdon
La indicación de la presión en los dispositivos de medición con tubo de Bourdon se realiza mediante la dilatación del tubo de Bourdon. El extremo tubular no fijo genera un movimiento. Mediante el movimiento del instrumento, este movimiento se convierte en un movimiento del puntero.
El rango de escala del dispositivo de medición de presión se encuentra entre 0 ... 0,6 y 0 ... 7.000 bar con una clase de precisión de entre 0,1 y 4,0.
Dispositivos de medición de presión con membrana
Con un dispositivo de medición de la presión que sigue el principio del elemento de diafragma, la deflexión de éste sirve como medida de la presión. El elemento de diafragma se sujeta entre dos bridas o se suelda y está sometido a la presión del medio que actúa sobre una de sus caras.
El rango de medición del dispositivo de medición de presión se encuentra entre 0 ... 16 mbar y 0 ... 40 bar con una clase de precisión de entre 0,6 y 2,5.
Dispositivo de medición de presión con elemento de cápsula
Los elementos de cápsula constan de dos diafragmas que se juntan, estancos a la presión, alrededor del borde. La indicación de presión se consigue como resultado del movimiento de elevación, que se produce a través de la presión que actúa sobre la cápsula del dispositivo de medición de presión.
El rango de escala de este dispositivo de medición de presión oscila entre 0 ... 2,5 mbar y 0 ... 0,6 bar con una clase de precisión de entre 0,1 y 2,5.
¿Cuál es la diferencia entre un manómetro estándar y una ejecución de seguridad?
En una ejecución de seguridad (signo S3 según EN 837) se encuentra una pared divisoria soldada entre la esfera y el sistema de medición. Además la caja dispone de una pared trasera con disco de seguridad y la mirilla consiste en un cristal de segur ...
Más
¿Necesitas calibrar sus instrumentos?
¿Cuál es la diferencia entre un manómetro estándar y una ejecución de seguridad?
En una ejecución de seguridad (signo S3 según EN 837) se encuentra una pared divisoria soldada entre la esfera y el sistema de medición. Además la caja dispone de una pared trasera con disco de seguridad y la mirilla consiste en un cristal de segur ...
Más