Bei WIKA nimmt der Schutz der Umwelt einen besonderen Stellenwert ein, was sich auch in der Zertifizierung des WIKA-Stammhauses in Klingenberg nach ISO 14001 zeigt. Umfassende Energieeinsparung und der damit verbundene Umweltschutz ist neben der hohen Qualität unserer Produkte und des effizienten Arbeits- und Gesundheitsschutzes ein gleichrangiges Ziel. WIKA erfüllt hierzu die jeweilig anzuwendenden nationalen und internationalen Umweltgesetze und -vorschriften und wendet die allgemein anerkannten Regeln der Technik an. Neben dem Standort in Klingenberg erfüllen die produzierenden Niederlassungen in der Schweiz, China, Brasilien und Indien die höheren Anforderungen der ISO 14001.
Zur Erreichung der WIKA-Umweltziele wird jährlich ein abteilungsbezogenes Umweltprogramm erstellt. Die Umsetzung der daraus resultierenden Maßnahmen wird kontinuierlich überprüft. Das Umweltprogramm wird im Sinne der „kontinuierlichen Verbesserung" ständig weiterentwickelt. Eine schnelle und erfolgreiche Umsetzung kann nur mit Unterstützung aller Mitarbeiter-/innen gelingen. Diese werden deshalb regelmäßig über Umweltmaßnahmen bei WIKA informiert und im Rahmen ihrer Tätigkeiten zu umweltbewusstem Verhalten am Arbeitsplatz motiviert.
Unsere internationalen Projekte
Compliance
WIKA hält die gesetzlichen Vorgaben sowie andere Verpflichtungen ein, um den Schutz der Mitarbeiter und der Umwelt zu gewährleisten.
Umweltbewusstsein und energiesparendes Verhalten
Durch Schulungen und Informationen wird das Bewusstsein und die Verantwortlichkeit für den Umweltschutz und energiesparendes Verhalten bei allen Mitarbeitern gezielt gefördert.
Produkte und Prozesse
Umweltauswirkungen und Energieverbräuche, die von unseren Prozessen ausgehen, werden kontinuierlich überwacht und bewertet. Durch geeignete Maßnahmen werden Energieverbräuche, Emissionen, Gewässerbelastungen, Abfälle, Gefahrstoffe und sonstige Umwelteinflüsse vermieden oder, wo nicht möglich, reduziert. Durch den Einsatz moderner Technologien sowie einer systematischen Beurteilung der Umwelt- und Energieaspekte wird unsere Umwelt-/Energieleistung kontinuierlich verbessert. Bei der Einführung neuer Produkte und Prozesse sowie der Beschaffung neuer nötiger Investitionsgüter werden bereits in der Planungsphase Umweltauswirkung und Energieverbrauch beurteilt und im Rahmen des technisch und wirtschaftlich Machbaren verringert.
Einbeziehung unserer Lieferanten und Dienstleister
Unsere Geschäftspartner werden durch entsprechende Informationen zu einem umweltschonenden und energiesparenden Verhalten und Produzieren aufgefordert.
Alarm und Gefahrenabwehr
Zur Vermeidung bzw. Verminderung unfallbedingter Emissionen werden Alarm- und Gefahrenabwehrpläne erstellt und bedarfsweise aktualisiert. Regelmäßige Übungen sowie die Abstimmung mit externen Stellen bilden dazu die Basis.
Information der Öffentlichkeit
Die WIKA Umwelt- und Energiepolitik und wesentliche Aspekte zugehöriger Aktivitäten sind der Öffentlichkeit bei Bedarf zugänglich.