Vibrationsfüllstandsschalter

Hohe Genauigkeit bei der Erfassung von Grenzständen in variablen Einbaulagen

Die Funktionsweise eines Vibrationsfüllstandsschalters basiert auf einer Schwinggabel, die in ihrer Resonanzfrequenz schwingt. Bei Änderungen im Füllstand des Tanks, wenn die Schwinggabel entweder bedeckt oder frei wird, verändert sich die Schwingfrequenz. Diese Veränderung wird präzise ausgewertet, wodurch eine zuverlässige Grenzstandserfassung ermöglicht wird. Dies geschieht unbeeinflusst von der Einbaulage, dem Druck, der Temperatur, Schaumbildung und der Viskosität der Flüssigkeit. Somit bietet diese Technologie eine zuverlässige Möglichkeit, Grenzstände in unterschiedlichsten Behältertypen und Rohrleitungen zu erfassen.

Was ist ein Vibrationsfüllstandsschalter?

Ein Vibrationsfüllstandsschalter ist ein Grenzstandschalter zur Überwachung von Füllständen, welcher in verschiedenen Industrien eingesetzt wird, um die Präsenz von Flüssigkeiten oder Feststoffen in einem Behälter zu detektieren.

Wie funktioniert ein Vibrationsgrenzschalter?

Das Kernelement des Vibrationsfüllstandsschalters ist die sogenannte Schwinggabel mit integriertem Vibrationsantrieb. Wenn die vibrierende Schwinggabel in den Messstoff eingetaucht wird, sinkt die Resonanzfrequenz der Schwinggabel. Die Frequenzänderung wird von der elektronischen Schaltung erfasst und in ein Schaltsignal umgewandelt.

In welchen Anwendungen werden Vibrationsfüllstandsschalter eingesetzt?

Grundsätzlich werden Vibrationsfüllstandsschalter für zwei sehr wichtige Funktionen eingesetzt: Zum einen dienen die Vibrationsfüllstandsschalter als Überfüllsicherung, damit Behälter bei Erreichen eines gewissen Grenzstands nicht überlaufen. Zum anderen werden Vibrationsgrenzstandschalter als Leerlaufschutz eingesetzt, damit beispielsweise Pumpen rechtzeitig abschalten, wenn sich nicht genügend Medium im Ansaugrohr befindet. Der Vibrationsfüllstandsschalter kann das Leerlaufen einer Pumpe erkennen und dadurch Schäden an der Pumpe verhindern.

Welchen Vorteil bieten Vibrationsfüllstandsschalter gegenüber traditionellen Schwimmerschaltern?

Im Gegensatz zu traditionellen Schwimmerschaltern, bieten Vibrationsfüllstandsschalter eine sehr kompakte Bauweise, die sich besonders für die Überwachung von Grenzständen in Rohrleitungssystemen eignet. Ein weiterer Vorteil ist die Unabhängigkeit von der Einbaulage, was den Vibrationsfüllstandsschalter vielseitig einsetzbar macht.

Zudem gibt es auch Vibrationsfüllstandsschalter für Feststoffe, wie Granulate oder Pulver. Schwimmerschalter hingegen können lediglich zur Detektion von flüssigen Medien eingesetzt werden.

Welche Vorteile bieten Vibrationsfüllstandsschalter in der Industrie?

Die robuste Bauweise und die einfache Installation machen Vibrationsfüllstandsschalter zu einer beliebten Wahl für viele industrielle Anwendungen. Ihre Fähigkeit, unter verschiedensten Bedingungen präzise zu arbeiten, macht sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug in der modernen Prozesssteuerung und Automatisierung.