Kolbenmanometer (Druckwaage)
Was ist ein Kolbenmanometer?
Ein Kolbenmanometer, oder auch Druckwaage genannt, ist ein Messinstrument, mit welchem äußerst genau Druck ermittelt werden kann. Die Formel für Druck lautet: p=F/A, also Druck = Kraft/ Fläche. Ein Kolbenmanometer arbeitet nach dem Prinzip der Krafterzeugung durch physische Gewichte auf eine Kolbenpresse. Druckwaagen werden als Referenzgerät zum Prüfen, Kalibrieren oder Justieren von mechanischen oder elektronischen Messgeräten verwendet. Die WIKA Kolbenmanometer besitzen eine Messgenauigkeit von 0,05 % bis zu 0,005 % bei Messbereichen von -1 bis 6.000 bar. Zu unterscheiden sind hydraulische Kolbenmanometer,wie beispielsweise Typ CPB5800 und pneumatische Kolbenmanometer, wie Typ CPB3500.
Wie funktioniert ein hydraulischer Kolbenmanometer?
Bei hydraulischen Kolbenmanometern oder Druckwaagen wird Mineralöl oder Sebacateöl als Druckübertragungsmedium verwendet.
Wie funktioniert ein pneumatischer Kolbenmanometer?
Pneumatische Kolbenmanometer funktionieren auf Basis von sauberen, trockenen, nicht korrosiven Gasen, wie zum Beispiel Luft oder Stickstoff.
Wie oft sollte ein Kolbenmanometer kalibriert werden?
Grundsätzlich wird empfohlen, Kolbenmanometer alle fünf Jahre zu kalibrieren. Weitere Informationen zum mobilen Service bei WIKA erhalten Sie auf unserer Webseite im Bereich Kalibrier- und Service-Center.
Mehr zum Funktionsprinzip erfahren Sie in unserem WIKA-Blog.
Wie lange ist die WIKA Build ID gültig?
Die Gültigkeit der WIKA Build ID beträgt mindestens drei Monate.
Wie erhalte ich die WIKA Build ID?
Die WIKA Build ID erhält man meist auf Anforderung. Die ID kann in allen zugänglichen Online-Konfiguratoren angefordert werden. In dem Tab „Konfiguration“ kann mittels „Konfiguration teilen“, die ID erstellt werden.