WIKA

Gasdichtewächter

SF6-Gasdichtewächter: Zuverlässige Warnung vor gefährlich niedrigen Gasmengen

Schwefelhexafluorid (SF6) ist ein extrem wirksamer elektrischer Isolator für Mittel- und Hochspannungs-Schaltanlagen. Für eine ordnungsgemäße Isolierung muss die Gasdichte innerhalb bestimmter Grenzen liegen. Außerdem ist SF6 ein starkes Treibhausgas, es darf nicht in die Atmosphäre austreten. Ein SF6-Gasdichtewächter warnt Betreiber vor einer fallenden Gasdichte, die auf Verunreinigungen und/oder Leckagen deutet. Die SF6-Gasdichtewächter von WIKA sind temperaturkompensiert und luftdicht abgeschlossen, um Messungen gegen Schwankungen im atmosphärischen Luftdruck abzusichern. Für Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer vollständig aus CrNi-Stahl gefertigt, werden sie mit bis zu vier Schaltkontakten ausgerüstet, um Vorwarnungen auszugeben, wenn vordefinierte Grenzwerte erreicht werden.

FAQ
FAQ

Welchen Nutzen hat die WIKA Build ID?

Mit der ID kann die jeweilige Planung jederzeit wieder aufgerufen, geändert oder im Supportfall mit einem WIKA-Mitarbeiter weiterbearbeitet und bestellt werden. Zudem wird das Teilen einer Konfiguration so einfach wie nie zuvor.

Nach dem Entpacken des Gasdichtewächters befindet sich der Zeiger nicht in Nullstellung – ist das Gerät defekt?

Das Gerät ist wahrscheinlich nicht defekt. Die Temperaturkompensation arbeitet auch ohne Anschluss am Gasraum. Hierdurch ändert der Zeiger seine Stellung, um den Einfluss der Temperatur auf die Anzeige zu kompensieren. Bei Temperaturen über 20 °C i ...

mehr