Druckkraftaufnehmer

Druckkraftaufnehmer von WIKA: zuverlässig und robust

Druckkraftaufnehmer sind dafür konzipiert, Druckkräfte zu ermitteln und eignen sich für statische sowie dynamische Messungen im direkten Kraftfluss. WIKA-Kraftaufnehmer werden aus CrNi-Stahl und anderen hochwertigen Werkstoffen hergestellt, sind robust und überzeugen auch in komplexen Anwendungen durch ihre Zuverlässigkeit und ihre hohe Qualität. Unsere Druckkraftaufnehmer sind in unterschiedlichen Nennlasten verfügbar. Ihre Anwendungsgebiete sind vielfältig: Beispielsweise werden diese Kraftsensoren im Bereich des Maschinenbaus bzw. der Automatisierung von Anlagen zur Ermittlung der Press- und Fügekräfte eingesetzt, zudem zur Gewichtserfassung in vielen industriellen Anwendungen. Die zugehörigen technischen und regionalen Zulassungen können Sie optional wählen.

Was ist ein Druckkraftaufnehmer?

Ein Druckkraftaufnehmer, auch Kraftmessdose oder Kraftaufnehmer genannt, misst die auf einen Sensor wirkenden Kräfte. Durch elastische Verformung können meist Zug- und auch Druckkräfte gemessen werden.

Wie funktioniert eine Kraftmessdose?

Um die Funktion einer Kraftmessdose zu erklären müssen die verwendeten Bauformen und Technologien unterschieden werden: Kraftmessdosen mit Dehnungsmessstreifen (DMS), Dünnfilmsensoren und hydraulische Kraftmesstechnik. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Messprinzipien bei Kraftsensoren und Kraftaufnehmern.

Wie funktioniert ein Druckkraftaufnehmer mit Dehnungsmessstreifen?

Dehnungsmessstreifen (DMS) sind elektrische Leiter die auf einem Folienstreifen befestigt werden. Da die Dehnungsmessstreifen fest mit der Folie verbunden sind, passen sie sich entsprechend der Stauchung oder Dehnung der Folie an. Hieraus resultiert eine Widerstandsänderung im elektrischen Leiter, die auf die wirkende Kraft schließen lässt. Der Dehnungsmessstreifen wird mit einem Federkörper oder Verformungskörper verklebt und wird durch eine Kraft gestreckt oder gestaucht. Bei Dehnung der Dehnungsmessstreifen wird der Widerstand größer und bei Stauchung kleiner. Aus der Stärke der Verformung wird dann die auf den Verformungskörper wirkende Kraft abgeleitet. Kraftmessdosen mit Dehnungsmessstreifen sind aufgrund der unterschiedlichen Materialien und Formen besonders flexibel und können auf kleinsten Flächen angebracht werden. Kreuzverschaltungen von Dehnungsmessstreifen (Wheatstonesche Brücke) optimieren den Signaloutput und die Messpräzision.

Wie funktioniert ein Kraftaufnehmer mit Dünnfilmsensoren?

Bei den Kraftmessdosen mit Dünnfilmsensoren wird die auftretende Kraft durch Dünnfilmwiderstände gemessen. Durch eine atomare Verschweißung des Dünnfilmsensors mit dem Verformungskörper kann eine lange Stabilität garantiert werden. Sobald sich der Körper aufgrund der auf ihn wirkenden Kraft verformt, ändert sich der elektrische Widerstand. Diese Widerstandsänderung wird durch den Sensor in ein standardisiertes Ausgangssignal umgewandelt.

Wie funktioniert eine Kraftmessdose mit hydraulischer Kraftmesstechnik?

Hydraulische Druckkraftaufnehmer von WIKA können die auftretenden Kräfte in verschiedenen Anwendungen erfassen und anzeigen. Kraftmessdosen mit hydraulischer Kraftmesstechnik sind autonome Systeme und kommen ohne Versorgungsspannung aus. Der Messkörper des hydraulischen Kraftaufnehmers enthält eine Flüssigkeit, welche die wirkende Kraft auf eine analoge oder digitale Anzeige überträgt. Wir bieten Vorrichtungen für hydraulische Kraftmesssysteme, die die Demontage des Messgeräts unter Druck und ohne Maschinenstillstand oder Fluidverlust ermöglichen.