Starten Sie jetzt mit Ihrer IIoT-Lösung. Entdecken Sie die Vorteile, die die IIoT-Lösungen von WIKA Ihnen als Betreiber von SF6-Anlagen bieten können - persönlich mit unseren weltweit tätigen IIoT-Beratern. Nutzen Sie einfach für einen Erstkontakt unser Kontaktformular.
Industrielle IoT-Lösungen für Schaltanlagen
WEgrid Solutions hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Schutz von Mensch, Maschine und Umwelt in der Energieübertragungsbranche zu perfektionieren. Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg ist die Digitalisierung der Schaltanlagenüberwachung. Ob Mittel- oder Hochspannung, SF6 oder luftisoliert, wir unterstützen Betreiber bei ihrer digitalen Transformation. Wir bieten unseren Kunden intelligente Gesamtlösungen. Über 40 Jahre Erfahrung in der Energiewirtschaft und ein innovationsgetriebenes Expertenteam sind unsere Werkzeuge für dieses schlüsselfertige Konzept.
Die Online-Überwachung von Isoliergas, Teilentladung und Leitertemperatur in Ihrer Schaltanlage ist das Herzstück von WEgrid Asset Protection. Unsere hochmodernen Sensoren kommunizieren ständig mit einem Datenzentrum, das die übermittelten Werte analysiert und Sie bei Überschreitung eines kritischen Schwellenwertes alarmiert. Unser intelligentes System lernt Ihre Anlage kennen. Mit Hilfe speziell entwickelter Algorithmen werden dann aus den Messdaten Trends berechnet. So können Sie einen Blick in die Zukunft werfen und von einer reaktiven zu einer proaktiven Wartungsstrategie übergehen.
Ursachen für Ausfälle
SF6-Leckagen
Alternde O-Ringe und verschmutzte oder beschädigte Oberflächendichtungen in Schaltanlagen gelten als die häufigsten Ursachen für Leckagen. Das freigesetzte SF6-Gas belastet nicht nur die Atmosphäre: Der Verlust verringert die Isolier- und Löscheigenschaften des verbleibenden Gases. Eine fortgesetzte Leckage führt schließlich zu einem Ausfall der Anlage und der Stromversorgung und möglicherweise zu Schäden an nachfolgenden Anlagen.
Feuchte
Feuchte, die in den Gasraum eindringt, mindert die Qualität des SF6 erheblich. Die Ursachen sind hauptsächlich Permeation (z. B. durch Dichtungen oder Gummischläuche), Leckagen und unsachgemäße Handhabung des Gases. Die Feuchte im SF6-Gas hat schwerwiegende Folgen für die Schutzeigenschaften.
Zersetzungsprodukte
Bei Anwesenheit von Feuchte im SF6-Gas können sich bei Schaltvorgängen unerwünschte Zersetzungsprodukte bilden. Diese verringern die Isolier- und Löscheigenschaften des Gases und sind schädlich für die Schaltanlage und das Wartungspersonal.
Überwachte Werte zur Vermeidung von Ausfällen
Druck
Temperatur
Dichte
Feuchte
Ursachen für Ausfälle
Staub
Schmutz
Übergangswiderstand
Überlast
Überwachte Werte zur Vermeidung von Ausfällen
Temperatur
Eine Überhitzung an den kritischen Anschlusspunkten in der Schaltanlage weist auf zunehmende elektrische Verluste hin. Sie ist, wenn sie kontinuierlich überwacht wird, ein perfekter proaktiver Indikator, der zur Planung eines Wartungseingriffs - oder zur Anpassung der Last - verwendet werden kann.
Feuchte
Feuchte, die sich je nach Lufttemperatur im Inneren der Schaltanlage in Wassertröpfchen verwandeln kann, führt in Verbindung mit Staub und Schmutz auf isolierten Oberflächen zu Teilentladungen oder direkten Isolierungsfehlern.
Teilentladungen
Die Teilentladungsaktivität ist eine Frühwarnung und ein Hinweis auf sich entwickelnde Isolierungs- oder Kontaktprobleme (z. B. Blindlage). Lichtbogenexplosionen, die auf diese Probleme zurückzuführen sind, können so vermieden werden.
Durch die 24/7-Überwachung von Temperatur, Feuchte und Teilentladungen erhalten Sie einen vollständigen Überblick über den tatsächlichen Zustand der Anlagen und können so große Schäden sowie Verletzungen von Mitarbeitern vermeiden.
Ihre Vorteile der Online-Überwachung von Isolierparametern
Automatische Alarme
Alarme werden sofort ausgelöst, sobald kritische Werte festgestellt werden, um ein automatisches oder menschliches Eingreifen zur Vermeidung von Ausfallsituationen einzuleiten.
Frühzeitige Erkennung
Auf der Grundlage von Zustandsüberwachung und prädiktiver Algorithmen können kritische Situationen in Schaltanlagen erkannt werden, bevor sie eintreten.
Diagnostik
Eine fortlaufende Datenbank mit Messwerten ermöglicht es Ihnen, die Ursache von Fehlfunktionen mit Hilfe von Diagnose- und Fernüberwachungsalgorithmen zu identifizieren.
Geringeres Risiko von Stromausfällen
Durch die permanente Überwachung der Schaltanlage können potenziell kritische Zustände früher erkannt werden als bei der herkömmlichen Wartung und Überwachung von Schaltanlagen.
Automatisierte Dokumentation
Messwerte, wie z. B. SF6-Waagen, werden automatisch in einem zusammengefassten Format zur Verfügung gestellt, was die erforderliche Berichterstattung an die Behörden erleichtert.
Kommunikation
Im Falle eines Alarms oder Ereignisses wird das notwendige Personal automatisch informiert und alle Informationen sind auf einen Blick verfügbar.
Vermeidung von manuellen Fehlern
SF6-Leckagen oder Teilentladungen werden frühzeitig erkannt, so dass sofort Gegenmaßnahmen ergriffen werden können und menschliche Fehler bei der Erfassung der Meldedaten vermieden werden.
Nutzung der Arbeitskraft
Optimieren Sie die Effizienz Ihres vorhandenen Personals, indem Sie Aufgaben mit geringem Wert, wie manuelle PD-Messungen oder Dichtemessungen, reduzieren.
Zeitersparnis
Wartungsarbeiten wie das Nachfüllen von SF6-Gas oder die Reinigung der Schaltanlage können im Voraus geplant werden, wodurch die Kosten für ungeplante Notfallwartungen gesenkt werden.
Kontakt
Beginnen Sie Ihre IIoT-Reise noch heute und lassen Sie sich von unseren WEgrid IIoT-Beratern kontaktieren:
Schlüsselfertige Lösungen - passend für Ihre Anwendung
Ob ein komplettes digitales Überwachungssystem - vom Sensor bis zum Cloud-Dashboard - oder passende Systemmodule zur lokalen Integration: WIKA plant, produziert, liefert und installiert die für Sie passende Lösung. Alle unsere Lösungen sind modular aufgebaut und für Sie maßgeschneidert.